This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:Simplis 错误

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221966/ucc256404-simplis-error

器件型号:UCC256404

大家好、

我们的客户试图 从产品页面上仿真 UCC256404的 Simplis 模型、并且可以运行瞬态分析、但无法运行交流分析。 似乎总是存在一个 POP 触发器问题、它不会触发。 请查看下面的错误消息。

这与下面的另一个线程是相同的问题吗? 我们现在是否有解决方案、因为另一个线程是3年前的线程?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888100/ucc28742-ucc28742-simplis-analysis-issue-with-example-model

此致、

达尼洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    若要使 POP 适用于 UCC25640x 仿真模型、您需要按照以下步骤操作:

    1.根据要求更改负载。 这里、我将 IO 和 I1都更改为20安培。 这将确保控制器在整个仿真范围内以相同的负载运行。 注意:对于 POP 分析、控制器不应在突发模式下运行、因为在突发运行点持续变化期间。

    2.在使用 POP 模式运行模型之前,请确保模型在瞬态模式下运行。 不要关闭仿真后生成的任何波形。

    3.在瞬态模式下运行模型后,需要启用 POP 分析,如下所示。

    确保已启用"Use snapshot from the Previous transient analysis (使用上一瞬态分析的快照)"。

    请告诉我、在执行上述步骤后、客户是否仍然遇到任何问题。

    此致

    马尼坎塔