This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:负输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221795/lm5148-negative-output-voltage

器件型号:LM5148

我期待 将24V 额定输入电压(20V -28V 范围)设计为-9V、10A 和-48V、3A。 任何好的建议 :单个设备 的解决方案 ,可以产生两个是理想的,但寻找经济高效的解决方案。

任何现成的 评估 快速评估将是一大优势。

我已经探索了 LM 148 --作为可能的 选择,但尚未看到任何负 电压  输出的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 KB、您必须将 LM5148配置为反相降压升压。

    请参阅应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    对于24V 至-9V、您可以预期 SW 和电感器电流约为13A、因此电流限制必须为~18A 或更大。 这可能会给控制器带来热指控、您必须使用冷却、双 FET 或使用双相。

    采用24V 到-48V 电压时、您可以预期10A SW 电流、并且应该设计14-15A 电流限制。 这应该可以用单相实现。

    请看应用手册中的图8-1、LM5148的原理图必须按此方式配置、将负极 VOUT 设置为 AGND 和 PGND。

    如果您为此生成 LM5148原理图、我可以查看。

    希望这对您有所帮助。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Orlando。 我将查看  是否适合我 或需要 其他建议/建议。

    kb