我正在使用 UCC21710驱动2个并联的 SiC MOSFET。 根据 e2e 链接(https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1219348/tida-00917-tida-00917/4612886#4612886)中的讨论、我已在栅极驱动电路中加入共模扼流圈、如下图所示。 此应用为并网逆变器。 12KVA、 850V 直流总线、50kHz。 使用的 SiC MOSFET 为 NVH4L040N120SC1 (来自 ONSEMI)。

图1
栅极驱动电路如下(R14 应保持0欧姆、并使用0欧姆代替 D3)

图2
我有多个关于将栅极驱动器连接到 SIC MOSFET 的问题。
1)我们是否应将 Clampi 引脚直接连接到 SiC MOSFET 的两个栅极引脚(意味着要将它们短接(在布局中是对称的)并将它们连接到 Clampi 引脚、 或者应该将其连接在共模扼流圈之前(即图1中 R7 & L1与 R2和 L2之间)、还是应该连接在 R2和 R7 (栅极电阻器)之前?
我已经使用针对栅极驱动器的 SPICE 模型进行了一些 LTspice 仿真并进行了双脉冲测试。 如果 Clampi 引脚直接连接到栅极引脚、则共模扼流圈似乎对电流共享没有影响、如果之前连接过、CM 扼流圈确实有助于电流共享(如果2个 MOSFET 的源极布局电感不同)
2) 2)当2个 SiC 并联时、如何将 OC 引脚(用作 DESAT 保护)连接到两个 MOSFET? 是否应使用图3或图4中所示的电路? 我担心 SIC 之间的电流共享。 如果不同、可能无法在适当的时间检测到 DESAT。 例如、如果流过其中一个 SIC 的电流超过去饱和限值、而在另一个 MOSFET 上、则有效电压(与某些非理想因素并联)可能是承载较低电流的 SIC 的有效电压。 因此、可能无法在适当的时间检测到 DESAT。

图3

图4
SiC MOSFET 尽可能靠近。
3) 3)您是否建议将任何建议整合到栅极驱动电路中?