This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:未使用的有源 EMI 引脚

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221803/lm5149-q1-unused-active-emi-pins

器件型号:LM5149-Q1

对于我的应用、我希望禁用有源 EMI 功能。 几个问题:

1) 1)我在 CNFG 引脚上有一个41.2k Ω 下拉电阻器、以使我的转换器成为主要的、启用展频、双相关闭。 该下拉电阻器会禁用有源 EMI 特性还是我需要执行其他操作?

2) 2)如何端接未使用的有源 EMI 功能引脚? 有5个:INJ、SENSE、REFAGND、AEFVDDA、AVSS

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    对于 AEF、您可以使所有引脚保持悬空、或将除 AEFVDDA 之外的所有引脚接地。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多