Other Parts Discussed in Thread: TPS3420, TPS3899
主题中讨论的其他器件: TPS3899
团队成员很好!
将 TPS3420用作复位按钮、其中执行复位的方法通常是将电源按钮保持约10秒。 有时、在 VSYS 上汲取的电流非常小、因此电源轨保持高电平、而芯片在这10秒内没有进行电源复位。
这是 TPS3420的理想情况。 在按住电源按钮几秒钟后、它可以对 VSYS 轨放电。
TPS3420看起来是理想的解决方案、但最大规格为9s。 在此应用中、计时器绝不能超过8s。 如果超过8s、我们会错过一个关键窗口、此时电池 FET 会断开连接。
对此有何想法或可能的解决方案? 我们乐于提供芯片建议或电路创意、
谢谢。
卡梅伦