This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:将 BQ2982实施到充电和电量监测电路中。

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ2982, BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221814/bq2982-implementing-the-bq2982-into-an-charging-and-fuel-gauge-circuit

器件型号:BQ2982
主题中讨论的其他器件:BQ27427、、 BQ25170J

嘿、我一直在设计一个电池保护电路、其中增加了一个充电和电量监测计电路。 电路(充电和电量监测计)本身应该可以正常工作。 我在想当我实施 BQ2982保护 IC 时、两者是如何连接到电池的。 BQ25170J 的数据表中指出输出(载入 ping)直接连接到电池正极。 BQ27427中说明了将检测引脚(BAT)直接连接到保护电路之后。 那么、现在我的问题是、保护 IC 是否发生了任何变化? 充电电路仍然直接连接到电池的正极、电量监测计也直接连接在保护 IC 之后、在本例中是"负载"。 我已经将我的电路以及参考电路连接到下面。

提前感谢、
卢卡斯

BQ2982:

注意:第一部分只是一个可复位熔丝和一个反极性电路。


BQ25170JDSGR (充电 IC):

BQ27427 (电量监测计):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    保护电路通常直接连接到电池侧。 因此、充电器会位于保护 IC 之后、与电量监测计一样、如其简化原理图所示。 保护 IC 是电池的第一条线路保护。  

    我认为电量监测计和充电器本质上会并行连接。 两者都连接到 BQ2982的 PACK+/PACK-。

    看一下您的实际 BQ2982电路。 我有点担心电池反向电路。 如果反向连接电池、 Q3 MOSFET 将关断。 但是、电流仍然能够流过 FET 的体二极管。 因此、如果电池反接、D5和 R27 仍将有电流和压降。  该电压也可能是 BQ2982的电压、我认为它可能会超过器件的绝对最小值。 除非我缺少什么?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙