This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:检测电路是否可以容忍反向电池?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220555/bq77216-can-the-sensing-circuit-tolerate-backwards-cells

器件型号:BQ77216

您好!

如果电池反向连接且 Vn < Vn BQ77216 - 1、BQ77216是否仍能正常工作? 这会触发 OW 故障吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    反向连接电芯可能会超过器件的绝对最小值、并且器件可能会损坏。 电池的绝对最小值为-0.3V。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、

    如果使用单个反向电芯、则电压将高于绝对最小值(> 0V)  

    但是、由于反向电池的压降、Vn 将比 Vn–1低~4V。  

    这不会违反 ABS 建议、但会违反 8.3 Vin 建议运行条件。

    这会损坏器件吗? 是否可以期望它像由于超出-200mV 阈值而出现 OW 故障一样运行?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我相信您是对的。 如果电池1反向连接、则零件可能会因低于 ABS 最小值而损坏。 但是、在其他电池中、我认为 OW 可能会触发。 因为所测量的电池将低于 OW 阈值。

    只要电芯电压不低于绝对最小值(相对于 VSS)、器件就不会损坏。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙