This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:故障包的参数重置和测量值不正确

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27426EVM-738, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220069/bq27426-parameters-reset-and-incorrect-measurements-for-the-faulty-pack

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400
嗨、大家好。
我目前正在对该项目的 BQ27426进行评估、有一些奇怪的情况需要澄清。

案例1.

前提条件:新电池、写入黄金映像、BQ27426EVM-738、UNSEALED 状态。
ER:监测计按预期工作。
AR:在运行期间、电量监测计会将其全套设置降至默认值、甚至是 CHEMID。
案例2.
前提条件:电池出现故障(剩余容量~2-3%)、写入黄金映像、BQ27426EVM-738、密封和 UNSEALED 状态。
ER (如果我错、请更正):CHG-DSG 循环后、 电量监测计将报告不良的运行状况。
AR1:CHG-DSG 循环后、电量监测计显示低 FCC 参数、但 SOH 保持高电平(>95%)。
AR2:在 CHG-DSG-CHG 循环之后、电量监测计显示为100% FCC 和100% SOH。 再进行一次 DSG 循环后、电量监测计显示 FCC = 0 mA、NAC = 2992 mA、SoH = 100%
黄金映像:
;--------------------------------------------------------
;Verify Existing Firmware Version
;--------------------------------------------------------
W: AA 00 01 00
C: AA 00 26 04
W: AA 00 02 00
C: AA 00 02 02
;--------------------------------------------------------
;SET_CFGUPDATE
;--------------------------------------------------------
W: AA 00 13 00
X: 1100
;--------------------------------------------------------
;Data Block
;--------------------------------------------------------
W: AA 3E 02 00
W: AA 40 01 C2 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 23
X: 10
W: AA 3E 02 00
C: AA 60 23
W: AA 3E 24 00
W: AA 40 00 19 28 63 5F FF 62 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 69
X: 10
W: AA 3E 24 00
C: AA 60 69
W: AA 3E 31 00
W: AA 40 14 19 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 C3
X: 10
W: AA 3E 31 00
C: AA 60 C3
W: AA 3E 40 00
W: AA 40 25 F8 0F 9F 23 00 00 14 04 00 09 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 C6
X: 10
W: AA 3E 40 00
C: AA 60 C6
W: AA 3E 44 00
W: AA 40 00 32 01 C2 30 00 03 08 98 01 00 3C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 F9
X: 10
W: AA 3E 44 00
C: AA 60 F9
W: AA 3E 50 00
W: AA 40 01 F4 00 1E C8 14 08 00 3C 0E 10 00 0A 46 05 14 05 0F 03 20 7F FF 00 F0 46 50 18 01 90 00 64 19
W: AA 60 E4
X: 10
W: AA 3E 50 00
C: AA 60 E4
W: AA 3E 50 01
W: AA 40 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 0A 78 60 28 01 F4 00 00 00 00 43 80 04 01 14 00 08 0B B8 01
W: AA 60 DB
X: 10
W: AA 3E 50 01
C: AA 60 DB
W: AA 3E 50 02
W: AA 40 2C 0A 01 0A 00 00 00 C8 00 64 02 00 00 00 00 07 D0 01 03 5A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 47
X: 10
W: AA 3E 50 02
C: AA 60 47
W: AA 3E 51 00
W: AA 40 00 A7 00 64 00 FA 00 3C 3C 01 B3 B3 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 8A
X: 10
W: AA 3E 51 00
C: AA 60 8A
W: AA 3E 52 00
W: AA 40 45 35 00 00 00 81 0B B8 2B 5C 0D AC 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 00 C3 00 0A FF 88 FF 8A 00 06 00
W: AA 60 24
X: 10
W: AA 3E 52 00
C: AA 60 24
W: AA 3E 59 00
W: AA 40 00 32 00 1E 00 22 00 2E 00 26 00 20 00 25 00 1F 00 20 00 23 00 27 00 27 00 3D 00 73 00 C8 00 00
W: AA 60 CC
X: 10
W: AA 3E 59 00
C: AA 60 CC
W: AA 3E 6D 00
W: AA 40 09 79 0E E1 0E A0 10 5F 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 5D
X: 10
W: AA 3E 6D 00
C: AA 60 5D
W: AA 3E 70 00
W: AA 40 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
W: AA 60 FF
X: 10
W: AA 3E 70 00
C: AA 60 FF
;--------------------------------------------------------
;Exit CFGUPDATE
;--------------------------------------------------------
W: AA 00 00 00
W: AA 00 42 00
X: 2000
在第二种情况下、我需要考虑的一点是重新获取黄金映像。 连接的是在实际工作条件下(250 mA 放电、600 mA 充电)进行的。 也许我应该在 C/10电流条件下重新获取这个机会。 在这里需要您的建议。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这表示电量监测计已重置。 可能原因:

    *重置命令。
    *重启。
    * LDO 上的电压下降得太低(低于 UVLO-)。 这在 EVM 上不应该发生、但如果其他硬件设计在 VDD 上使用的电容器容量不足、则可能会发生这种情况。
    *在有源放电或充电期间在 I2C 总线上发出的命令过多。

    这可以通过 ITPOR (如果为1、则电量监测计被复位)和 WDRESET (如果为1、则很可能会由于 I2C 上的过多命令而触发看门狗计时器复位)进行检查。

    #2:SOH 不是基于 FCC,而是基于 FCC,用于特定负载(SOH 负载 I)和25摄氏度。 如果在较高负载或不同温度下放电、FCC 可能会明显不同、而 SOH 保持不变。 如果特定负载的预测容量为零、但 SOH 的 FCC 在25°C 下仍可以接近 SOH 负载 I 的设计容量、则 FCC 甚至可以为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    >在有源放电或充电期间在 I2C 总线上发出的命令过多。

    我将使用 EV2400和 bqStudio 来评估开发套件、但我认为这可能是生产设计中的一个问题。 对于 在生产中避免出现这种情况、您有什么建议吗、或许有一些应用手册?

    情况2的情况。 感谢您的澄清、但我要强调的是、我要将一个不良的电池丢放在电量监测计上、经过 chg-DSG 循环后、电量监测计无法检测到它的损坏。 SOH 功能是我的项目的主要关注点、因此评估监测计能够辨别差异至关重要。 您能否建议监测计在哪些条件下会更新 SOH 值、以便我可以调整测试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 数据表将常规使用期间的标准命令限制为每秒不超过2个。 监测计用于报告 SOC。 它以1周期运行、因此经常读取 SOC 是毫无意义的。 有时客户希望将其用作仪表设备(实际上并不如此)、并以每秒一次的频率轮询电流、电压和温度。 由于电量监测计以1秒的周期运行、因此这些参数都不会频繁更新一次。

    一旦测量到 Qmax 和电芯电阻、电量监测计就会更新 SOH。 QMax 要求 DOD 至少变化0.35 (相当于配置的 QMax 的35%)、温度介于10摄氏度到40摄氏度之间、在 OCV 平坦区外的放松电压。  电芯电阻更新需要 QMax 更新和放电、该更新和放电需要足够长的时间、以便在负载超过 C/10时放电深度至少变化0.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没有关于轮询期的问题了。 谢谢。

    关于 SOH -在我的例子中、电池似乎损坏了、无法与电量监测计充分配合使用。 我将用损坏较小的电池替换、然后重复测试、但不清楚它在"自然"老化案例中是否能相同。

    目前、严重损坏的电池似乎会产生不正确的 SOH。 假设电池容量低于设计容量的35%、并且 发生了断电事件(严重损坏的电池可能发生此事件)。 在这种情况下、 我将再次对黄金映像进行编程、电量监测计绝不会达到 SOH 更新事件、从而产生错误的 SOH 值。

    如果我对这种情况有正确的认识、是否有应对严重损坏的电池的解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果电量监测计在测量电池电阻和化学容量之前断电、则电量监测计不会更新 SOH。 一种可能的权变措施是由主机控制器监控电池电压、如果其下降过低、则关断尽可能多的组件(理想情况下进入待机状态)以让电池放松、从而使监测计能够测量化学容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道你的建议可以在我的情况下应用,但感谢提示。

    有一个关于黄金映像的问题没有答案。

    我正在处理针对运行条件拍摄的图像(250 mA 放电、600 mA 充电、最低系统电压3500mV)、并且想知道我是否应该根据电池组的数据表(C/10电流、3000mV 截止电压)重新获取该图像? 首先、我假定黄金映像应在实际运行条件下获得、但在阅读 SLUA903后、 我不是很确定。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Golden Image 应在学习周期内完成、该周期应涵盖电池包的尽可能多的放电深度(=从充满电到完全放电)以及 C/5。

    但是在学习周期之后(在电量监测计获知电池电阻和化学容量之后)、必须根据应用要求设置充电终止(大部分为收尾速率)和放电结束设置(终止电压)以及负载预测(负载模式/选择)。 因此、最终的 Golden Image 是学习周期和应用特定设置的产品。