This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050停止运行/通信。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221100/bq4050-bq4050-stopped-operation-communication

器件型号:BQ4050

您好!

我有一个 PCB 卡、我使用 BQ4050RSMT 设计 该卡(该卡与评估板 BQ4050EVM 类似)。

在5张卡中、组件运行良好、符合我的预期。

在 第六卡的组件运行良好,然后它停止。 我没有 对此卡进行硬件更改、只有在 GUI 中进行相同的手动寄存器操作、例如 FET EN 等。

然后、我中断了通信、并且 FET (充电和放电)关断。

我注意到有大约50mA 进入 VCC 引脚、因此元件变热(该引脚中的电压约为6V)。

 

 

几个问题:

导致这种电流消耗的原因是什么?

  (在经营的牌没有这样的高电流).

为了与该组件进行通信、我必须做什么?

  (我想强调的是、正确操作的所有条件都已满足。 我有5张运行良好的卡。)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arkadi,

    如果有50mA 进入 VCC、并且监测计变热、听起来可能存在内部短路并且器件可能损坏。 我将更换 IC 并再次测试 PCB。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将更换该器件。

     问题是,为什么会这样做?

    此致、

    阿卡迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arkadi,

    原因可能有很多、很可能是 ESD 或过压高于某种类型的绝对最大额定值、从而导致器件损坏。

    此致、

    怀亚特·凯勒