This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173和 LM662200DRLR 超级电容器充电电路

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221724/bq25173-bq25173-and-lm662200drlr-supercap-charging-cct

器件型号:BQ25173

尊敬的先生/女士:

您可以复查我随附的原理图吗? 我正在使用一个2安培的开关模式电源来生成一个4.48V 的电源。 这会馈送到 LM662200DRLR 理想二极管开关。 4.48V 电源也连接到 BQ25173。 BQ25173用于输出4.2V 电压并为超级电容器充电。 超级电容器的输出也馈送至  LM662200DRLR。 负载连接至 LM662200DRLR 的输出端。

具体思路是、在正常情况下、4.48V 电源将馈送到我的负载、当主电源断开时、超级电容器的输出用于为负载供电。  

请注意、未插入电阻器 R339。  

另请注意、我正在使用的超级电容器是 Vishay MAL219690101E3混合存储电容器(90法拉、4.2伏)  

我已经尝试在实验室中使用适用于这两个器件的评估板构建此电路。 不存在电路似乎不起作用。 超级电容器不充电。 这可能是因为它是一个混合超级电容器而不是一个标准超级电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:R339 和  R340未插入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电路看起来正常。

    "电路似乎不起作用。" 你看到电容电压升高了吗? 流入电容器的电流是多少?  (请注意、 ISET 上的电压与输出电流成正比。)