This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663x 60V 6A 功率限制浪涌保护工业电子保险丝

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221863/tps2663-tps2663x-60-v-6-a-power-limiting-surge-protection-industrial-efuse

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS2662

我们是否能够使用该器件输出反向侧保护。

此致、

希马市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hima、您好!

    该器件不适用于输出侧 RPP。 TPS2662支持该功能。

    此致

    G·库纳尔