This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824:DCS 控制

Guru**** 2815235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62824, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219847/tps62824-dcs-control

器件型号:TPS62824
主题中讨论的其他器件: TPS62825

团队成员

 您能告诉我 DCS 控制技术的知识吗?

正常的 DCS 器件是左图控制、但 TPS62824没有 VOS 引脚、那么红圈比较器是如何工作的? 3输入比较器的行为如何?

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tatsu

    感谢您使用 E2E、

    通常、在 DCS 控制中、VOS 引脚会进入专有电路、从而产生电压斜坡。 然后、在电压或电流模式控制中、此斜坡将与误差放大器的误差信号进行比较。

    由于 TPS62824没有 VOS 引脚、因此它会改用 FB 引脚。 它在此处定义了 比较器的输入共模偏置点。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaik

    感谢您的答复。

    >由于 TPS62824没有 VOS 引脚、因此它会改用 FB 引脚。 它在此处定义了 比较器的输入共模偏置点。

    =>对不起,我不明白。 ?器与什么是比较器。 比较器为什么具有三个输入?

        我认为斜坡是以"Ramp Block"为中心的、

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tatsu

    典型的 DCS 控制:


    DCS Control 通过对 SW 和 VOS 引脚(连接到 VOUT)之间的电压进行 RC 滤波来生成三角斜坡,以模拟电感器电流。 比较器决定导通周期和关断周期。 到比较器的一个输入来自这个经过滤波的斜坡信号、而另外一个输入来自误差放大器的输出。

    TPS62825方框图:

    在某些特定的器件中、没有外部 VOS 引脚。 VOS 引脚电压是使用 FB 引脚间接获得的。 然后、通过使用以黄色标记的 FB 引脚电压对 SW 电压进行滤波来生成三角斜坡。 与负载瞬态中一样、VOUT 中的高频变化将直接通过 CFF 电容器进入 FB 引脚并影响斜坡电压。 这将有助于比较器快速响应负载阶跃。

    我希望您了解 DSC 在该器件中的工作原理。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moheddin  

    感谢您的讲解!

    因此、我有一 个理解  吗、实际上3个输入不会进入比较器、而是通过在进入比较器之前过滤 SW 电压和 FB 引脚电压来生成三角斜坡?

    最棒的区域

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tatsu

    因此,我的理解是 3个输入实际上不会进入比较器,而是  通过在进入比较器之前过滤 SW 电压和 FB 引脚电压来生成三角斜坡?

    由于我无法揭示晶体管级方框图、让我们这样说吧。 但您的理解已经足够好了。

    如果您没有任何问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。