This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:精度误差

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221198/gpcchem-accuracy-error

器件型号:GPCCHEM

你(们)好。

我们试图通过 Chemilcal ID 来使用电池。 由于模型编号未列出、因此我根据 SLVA725A 进行循环、并获得测量数据。

将数据上传到 GPCCHEM 后、电子邮件返回以下错误。

准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

可能是什么原因?

型号: CB3914895EA-50Ah

电类型: LiFePO4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电曲线必须以 CC 后跟 CV、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shirish。

    感谢您的回复。

    我知道充电后必须保持 CV。 我错过了它、因为它没有写入说明中。

    顺便说一下、SLVA725A 如下所示。

    3.让电池静置五小时,达到完全平衡开路电压(OCV)。

    我希望在此附上这些条件。 也许我应该正确地看了图.1。