This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:隔离规格澄清

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221773/ucc21710-q1-isolation-specs-clarification

器件型号:UCC21710-Q1

您好、专家!

这是代表顾客被张贴。  

这部分是否可用于驱动直流轨为2500V 的 H 桥中的 SiCFets? 栅极脉冲通常约为1到10us、 最高可达1ms

在数据表中需要注意的限制规格是什么?

提前感谢您。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看数据表的第9.1节 UCC21710-Q1、该器件可以支持高达2121V 的直流母线(在其他数据表中这是最大工作隔离电压规格)、因此遗憾的是、该器件可能不是最佳选择。 据我所知、我们没有能够支持这样一个高总线电压的器件。 我将介绍具有此规格的器件的兴趣。  

    此致!

    南锡