This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:由于 FOD 操作而充电失败。 提供帮助。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220911/bq51013b-charging-fails-due-to-fod-operation-help

器件型号:BQ51013B

您好、e2e.ti.com/.../BQ51013B_5F00_FOD_5F00_PROBLEM.pdf
我使用 BQ51013B 为可穿戴设备实现了无线充电器。
随附此器件的电路图。

当该器件的外壳被打开时、无线充电正常工作、并创建一个充满电的状态。

但是、该设备完全组装后、无线充电设备会闪烁红色 LED、无线充电关闭。

我认为这是 FOD 工作和结束电荷的过程。
本产品内有耳插孔、滑动开关和靠近(无线充电)线圈的纺织开关。 由于这些外设部件、FOD 的工作原理是这样的。

为了防止这种情况、我应该在电路中调整多大的值?

我必须在2天后演示该产品。
但是对于无线充电的 FOD、我还是很关心。
感谢您提供快速帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    FOD 引脚上的电压将设置接收功率、并由 TX 使用以计算 FOD 损耗。  该值考虑了流入外壳等杂散金属的功率。

    R-FOD 的值(FOD 到 GND)在 FOD 校准期间设置。   

    但快速测试可以将 R14值从196增大到250欧姆。  但要监控外壳的温度、以确保温升在可接受范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    就像您说的、我输入250欧姆 R14、FOD 已被识别。 因此充电失败且 LED 闪烁。

    因此、我将 R13替换为330欧姆、将 R14替换为330欧姆、但这也无法解决问题。

    也许尝试将 R14提高到470欧姆?

    作为参考、该产品为可穿戴产品、具有小尺寸和窄内部面积。
    充电线圈连接到600mA 锂聚合物电池的表面。
    产品塑料外壳厚度为1mm。

    没有时间,问题也没有解决。
    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会联系您、从论坛中查找消息、我们可以设置对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅无线电源常见问题解答、下面的测试可能有助于查明问题。