This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:关于移动平均值和窗口平均值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221501/bq79616-q1-about-the-moving-average-and-window-average

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79606-Q1、、、 BQ79616

您好、专家:

bq79616-Q1和 bq79606-Q1是否支持  移动平均值和窗口平均值?  移动平均值和窗口平均值的详细信息如何?

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 下午好、

    感谢您与我们联系。 移动平均时间取决于数字低通滤波器设置。 可以根据您的需求将 LPF 配置为不同的截止频率。 请参阅 BQ79616数据表中的后置 ADC 数字 LPF 部分。


    此致!
    费尔南多·多明格斯