This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:静止和充电模式期间的电池平衡

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ40Z80, BQ40Z50, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220374/bq40z80-cell-balancing-during-rest-and-charge-mode

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、、 BQ40Z50BQ34Z100-R2

您好!  

我能够获得 Golden File、其中包含了用于 CB 激活的完整电量监测周期。  

我正在尝试可以预测地使用 CHARGE 模式和 RELAX 模式电池平衡。 到目前为止、我使 CB 正常工作的唯一方法是通过重置和 CB 开启、但在大约5分钟后将关闭、最相似的原因是 Relax Balance Interval 设置为300s。  

无论 SOC 如何、当电池包处于空闲状态时、让 CB 激活的最佳方式是什么? 我可以看到、在复位后、平衡时间会填充并将电流施加到电池组、CB 保持不变、这可能是充电模式 CB。 但在切断电流后、CB 关闭。  

非常感谢您提供任何帮助、  

明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Minh

    请查看常见问题解答页面、了解 我们帮助您进行调试所需的其他详细信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    我们将需要日志和.gg 文件、以查看电量监测计所处的条件。 仅在发生现场 QMax 更新后启用电芯平衡、如果电芯之间的容量差值很低、那么电量监测计将禁用电芯平衡。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt、 e2e.ti.com/.../RECHARGEABLE_5F00_2023_5F00_04_5F00_24.gg.csve2e.ti.com/.../For_5F00_TI_5F00_Balancing.log

    请参阅随附的日志和 gg。 文件。

    我的理解是、学习周期完成的黄金文件(SREC)的要点将实现后续构建包的 Qmax 更新。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    从日志来看、LStatus 为14、这表示应启用电芯平衡、因为已发生字段 Qmax。 通过查看 CB DOD 点、它们彼此非常接近、我不确定它是否甚至可以启动电池平衡、如果您有意不平衡电池、那么在执行一个周期后是否会触发电池平衡?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    我还没有尝试通过手动使电池不平衡来进一步测试 CB 功能。 我假设、如果 Min Start Balance Delta (10mV)达到该值、CB 将激活。 但是、根据您告诉我的信息、CB D0D 会覆盖它?  

    我还想指出、我曾执行过学习周期、但使用了默认化学 ID (1210)。 这本身是否会导致 CB 功能零星且不按预期工作?

    我遇到的另一个问题、这可能是由于默认的 chem ID、我的 SOC 为99%、但电池仅为3.8V 左右(Qmax 应高于10000mah)、因此我们没有靠近顶部的位置。 因此、CHG FET 继续禁用。   

    谢谢!

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    如果您没有使用 GPCCHEM 匹配化学物质 ID 或与模型精确匹配、则需要上传正确的化学物质 ID 并重新运行学习。 在默认化学 ID 与您的电池不匹配时使用该化学 ID 可能会导致多种电量监测问题、包括电池平衡。 您是否尝试使用基于电压的平衡或基于 DQ 的平衡?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    理想情况下、我们希望使用基于电压的平衡。  

    我们之前曾尝试使用 GPCHEM 工具、返回时 ID 5797的偏差为3%。 我们尝试在此运行学习周期、但未能达到所需的90% DOD、我们的 FC 标志从未触发、因此无法标记为顶部。 此后我们不得不回到默认化合物来完成学习循环。  

    这可能是该特定化合物 ID 存在妨碍我们进行学习循环的错误吗?

    我们正在运行 Li-on 9500 mA cells.   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    对不起误解, DQ 是最常见的平衡,所以我觉得它是 DQ 平衡。 开始平衡时、主要应以基于电压的标准为基础。

    您是否能够使用化学 ID 5797捕获学习周期日志? 学习时、您必须完成整个电池规格周期、而不是应用电压范围的循环。 学习后、您可以减小电压范围。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、  

    请不要抱歉、我们很高兴收到您的反馈。 在我们的 Advanced Charge Algorithm 菜单中、只有一个选项可以与 Cell Balancing Config 中的 dV 进行平衡。

     

    是的、我们记录了周期。 请参阅随附的。 第一步是初始充电、第二步是放电、第三步是充电、第四步是放电。 在所有这些步骤中、我们无法获得 LStatus 继续前进、结果一直保持为4。 由于某种原因、电池组处于静止状态、但没有记录 QMax 数据点。  

    e2e.ti.com/.../7532.4890_2D00_005_5F00_Discharge_5F00_GoldenFile_5F00_Step_5F00_Two.loge2e.ti.com/.../7416.4890_2D00_005_5F00_Charge_5F00_GoldenFile_5F00_Step_5F00_Three.loge2e.ti.com/.../8284.4890_2D00_005_5F00_Discharge_5F00_GoldenFile_5F00_Step_5F00_Four.loge2e.ti.com/.../6523.4890_2D00_005_5F00_Charge_5F00_GoldenFile_5F00_Step_5F00_One.log

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    我将在今天结束时查看您的日志。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    BQ40Z80不支持基于电压的电池平衡、仅较新的 BQ40Z50固件版本支持该功能。 确保检查 TRM 中是否有您尝试实现的功能。 BQ40Z80不支持7节串联电池对于新设计、我们建议将 BQ34Z100-R2与 BMS 解决方案的监控器一起使用。

    此致、

    怀亚特·凯勒