This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:最大 REFIN 电容

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221623/tps51200-maximum-refin-capacitor

器件型号:TPS51200

大家好、

您能在下面查询一下吗?

客户在将 TPS51200用于 VTT_DDR3时、在 VO 斜升期间观察到大约200mV 的过冲。 我建议遵循 该线程中的解决方案 、但它不起作用。 他们试图将 REFIN 的电容器从 1n 增大到100n、从而避免过冲并解决问题。 我想知道的是、使用100N 的 REFIN 是否安全? 数据表未指定此参数的最大值、但示例应用使用1n。

提前感谢。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我建议遵循 此线程中的解决方案 ,但它不起作用
    Unknown 说:
    他们试图将 REFIN 的电容器从 1n 增大到100N,从而移除过冲并解决问题。

    这是否解决了问题并消除或降低了过冲? 在您的第一项陈述中、您说  可以、但在第二条语句中、似乎它起作用了? 我想澄清一下、因为这可能对其他/未来的主题有用。

    对于 REFIN、此处可安全使用100nF。 对于这一增加、ESR 将仍然很低、并且应该仍然保持相同的输入时序。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    很抱歉、您对此感到困惑。 我的意思是、增加线程中 REFOUT 电容的建议对客户无效、但是、当他们将 REFIN 电容增加到100nF 时、就可以消除过冲。

    这就是为什么我要澄清100nF 电容器是否可以接受 、而不是根据数据表和 EVM 中的示例布局使用1n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的快速响应和澄清。 我很高兴这个解决方案成功了! 该主题中的一项建议是增加 REFIN 电容、但正如您所说、也有增加 REFOUT 电容的建议、所以我想确保。 但这是很好的消息!

    但是是的、这里的100nF 电容应该可以! ESR 增加将非常低、并且仍然应该随着此变化保持输入时序。  

    谢谢。
    字段