This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:栅极电压需要高于输入电压、因为 Vgs 可驱动 N 沟道 MOSFET 以限制直流链路电容器的浪涌电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221683/lm74502-need-gate-voltage-higher-than-input-voltage-as-vgs-to-drive-n-channel-mosfet-to-limit-inrush-current-of-dc-link-capacitor

器件型号:LM74502

您好、专家!

我们的客户希望将 LM74502用作负载开关驱动器。 他的输入为30V。由于 LM74502具有电荷泵、在这种情况下、Vgs 是多少? 42V 或12V?

此外、他想将直流链路电容器大小的浪涌电流限制在900uf 左右

让我再次澄清一下、他需要高于输入电压的栅极电压作为 Vgs、以驱动 N 沟道 MOSFET 限制直流链路电容器的浪涌电流。 他不确定是 VS = 30V 和 Vgate - Vsrc = 42V 还是12V?

然后他说:

在 LM74502的评估板中、使用了 IPB65R065C7、其 Vds = 600V、Vt (max)= 4V 且 Vgs =-20V。 您认为您的评估板可以处理500V-直流。  

假设我在  J5连接器的 IPB65R065C7的漏极提供500V 直流电压、然后由于它是高侧、栅极需要 Vgs > Vs+VT > 500+4 > 504V。因此、Vgs > 504V。  

LM74502的电荷泵可提供最高13.9V 的电压作为栅源电压。  如果漏极电压为500V dc、它一定不会以13.9V 的电压将高侧开关 IPB65R065C7导通、而是使 Vgs > 504V。  

但是、在"应用简报:使用 LM74502的高侧开关驱动器的三种方法"中、您注意到了 LM74502具有一个内部电荷泵、其产生的栅极驱动电压比输入电源 VS 高12V、这意味着、 如果 MOSFET 的漏极电压为500V、则通过电荷泵、栅极处的电压应为512V、以驱动高侧 MOSFET。 此处情况并非如此、因为它可以提供的 Vgs (max)= 13.9V 不多于该值。

您会解释一下、它如何使其在漏源电压下驱动超过20V 的电压来为直流链路电容器充电、因为我需要超过20V 的栅极电压来驱动高侧栅极。 或者、您是否有 TI 的任何替代建议、使栅极电压高于 Vds = 40V、 输入 Vd = 30V、Vgs (高侧)= Vs+Vt>42V 时高侧 MOSFET 的漏极电压?

请告知。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    LM74502-Q1可以驱动外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET。 它有一个电荷泵、可生成驱动 N 沟道 MOSFET 所需的大约= Vin +12V 的电压。 因此、当输入为50V 时、栅极电压将为50+12 = 62V。

    请注意、该器件只能承受高达65V 的电压。  我们建议仅在输入电压高达60V 的直流操作中使用此器件。