This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:LS/LDO 输出:如何确定它是负载开关还是 LDO

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221386/bq25120a-ls-ldo-output-how-to-determine-it-is-load-switch-or-ldo

器件型号:BQ25120A

您好!

我在电池供电设备中使用的是 BQ25120AYFPR 器件。 其中我希望获得一个受控负载开关输出。 我计划使用 LS/LDO 输出。

我的 SYS /SW 输出与默认1.8V 相同。 我的计划是使用 LS/LDO 作为相同1.8V 的负载开关。

1) 1)是否可以将 SYS/SW 输出连接到 VINLS 作为负载开关输入?

2) 2)根据数据表9、似乎我必须控制 LSCTRL 才能开启和关闭负载开关输出。 但为什么其他配置 LS_LDO_EN 和 VLDO_>3.3会影响负载开关和 LDO 的选择。

您能否简化将 LS/LDO 配置为仅在1.8V 的 LS 所需的条件? 控制它需要什么(打开和关闭)?

3)此 LS/LDO 默认设置是否打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表9令人困惑、无法了解 LS 或 LDO 运行是如何完成或选择的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1)是否可以连接 SYS/SW 输出作为负载开关输入连接到 VINLS?

    是的、这应该不是问题。 SYS 稳压器可被用作到 VINLS 的输入。

    Unknown 说:
    2)根据数据表表9,我似乎必须控制 LSCTRL 才能打开和关闭 loadswitch 输出。 但为什么其他配置 LS_LDO_EN 和 VLDO_>3.3影响负载开关和 LDO 的选择。

    为了澄清该表、有三件事会影响 LSLDO 行为:

    -首先,LS_LDO 设定电压决定了设备是作为 LDO 还是作为负载开关(负载开关)。 如果配置的电压是3.3V 或更高(对于该位字段为0b11010)、则启用后该器件将充当负载开关。 如果它为3.3V 或更低、则用作 LDO。

    -第二、EN_LS_LDO 位将优先启用 LLDO。 如果 EN_LS_LDO = 1 (无论 LSCTRL 是高电平还是低电平)、则将启用 LSLDO。

    -最后、如果 EN_LS_LDO = 0、则可以使用 LSCTRL 引脚来启用或禁用 LSLDO。 如果要使用此引脚启用或禁用 LLDO、则必须设置 EN_LS_LDO = 0。

    Unknown 说:
    3)此 LS/LDO 默认设置是否打开?

    LDO 寄存器(0x07)的默认寄存器值为0x7C。 这意味着默认情况下、LSLDO 将处于 LS 模式、但它会被禁用、除非 LSCTRL 被拉高(因为 EN_LS_LDO 被禁用)。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在本例中、我需要在1.8V 的电压下运行 LS、同时也为1.8V 的 VINLS 供电。 我的配置应该是什么? 可以通过 I2C 或 LSCTRL 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 I2C 来控制它。 因此、以下是我们的理解、请让我们了解您对相同内容的反馈:

    1) 1)会将 LSCTRL 引脚接地。

    2) 2) LS/LDO 控制将通过 I2C 寄存器0x07完成。

    3) 3)我们将保持默认的 LDO 电压设置。

    4) 4)要打开1.8V 的负载开关:0x07->FC、要关闭负载开关:0x07->7C。 这是正确的理解吗? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的理解。 这将导致 I2C 控制的负载开关行为。 如果 VINLS 连接到1.8V SYS 轨、则在启用时 VLSLDO 将为1.8V。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳