This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-108:TPS23750

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221524/tps23750evm-108-tps23750

器件型号:TPS23750EVM-108
主题中讨论的其他器件:TPS23750

大家好!

我们观察到 TPS23750数据表和反激式 EVM 在5V 输出下存在 R13电阻值差异。

在数据表中提及的值为10K、在 EVM 中提及的值为1.5K。

请告诉我们变革背后的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maishalini:

    感谢您与我们联系!

    R13和 C18的用途是设置转换器次级侧的软启动。 R13和 C18值越大、软启动时间越长。 这些值没有严格的限制。  

    黄线:RC 充电回路

    绿线:软启动时 U3的阴极电压钳位  

    此致、

    帝昂