请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19501KCS 主题中讨论的其他器件:MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC、
您好、在 MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Excel 工作表中、"公式"选项卡包含一个用于随温度计算 RDS (ON)的公式。 但我不明白 ΔRDS (on) TC 是什么意思。 这是 Rdson 在整个温度范围内的总变化吗? 我将在下面附上一张屏幕截图。