This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:启用和禁用电池充电

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221650/bq2000-enable-and-disable-battery-charge

器件型号:BQ2000

大家好!

我在一个项目中使用 BQ2000。 当该器件连接到 USB 时、IC 应该为2节镍氢电池充电。

该器件由微型器件控制、微型器件应该能够启用/禁用充电。

设备工作正常、电池充电正常。

我遇到的问题是启用和禁用它。

我当时假设可以使用 TS 引脚来停止/检索电荷。

TS 引脚通常通过电阻分区为40%Vcc。 可以使用并联的 PMOS 使上拉电阻器短路。

如果我打开 PMOS、VTS 将高于 VLTF、当我关闭它时、VTS 将返回到 VHTF<VTS<VLTF

对于状态图(数据表的第4页) 、我希望从 电流调节 电池调节 假设 VTS = VCC 

然后将  VTS 移回 0、4* VCC 、我预期(仍是 VBAT>VLBAT) IC 将重新开启  电流调节 状态。

但这不会发生、为了重新启动充电、我必须断开并重新连接电池或电源。

切割 VCC 是否 是控制 BQ2000的正确(且唯一的)方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzzi:

    我建议"诱使 IC 认为它处于睡眠模式:

    睡眠模式 bq2000特有一个针对低功耗的睡眠模式。 当 BAT 引脚上的电压高于低功耗模式阈值 VSLP 时、启用此模式。 在睡眠模式期间、bq2000关闭所有不必要的内部电路、将 LED 输出驱动至高阻抗状态、并将 MOD 引脚驱动为低电平。 将 BAT 恢复到 VMCV 阈值以下会启动 IC 并启动快速充电周期。 通常情况下、bq2000只有在输出端未连接电池并且充电器处于闲置状态而没有任何充电时才会进入睡眠模式。 此外、VIN 需要足够高、以便当输出端存在 VIN 时、VBAT 将大于 VSLP。

    VSLP = PFET -1、因此、如果您添加一个 VCC 短路到 VBAT 至 VCC (体二极管指向 VBAT 至 VCC VCC)、然后一个开关到该 PFET 的栅极以连接到它、理论上、这应该会触发睡眠模式。

    此致、

    杰夫