This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:电流和电压控制模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5115, LM25148, LM25115, LM5117, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221659/lm5117-current-and-voltage-controlled-mode

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:LM25115、LM5115、、 LM25116、LM25148

您好、E2E 专家!

你好。

我已经查看过 LM5115和 LM25115、但对于我们的应用、它不支持。

对于我们的应用要求:

1.输入电压:15V,输出电压:13.8V ,输出电 流:20A

2.输入电压:30V,输出电压:28.6V,输出电 流:15A

 我们需要像 LM5117这样的器件、但它不能满足占空比要求。

我查看了 LM25116器件。 请问是否支持? 我们需要控制电路中的电压和电流(CC/CV 模式)。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,CSC  

    遗憾的是、LM5117和 LM25116均不支持低压差操作、因此无法支持这些应用。 LM25148器件支持低压差操作、但我不负责 LM25148。 请创建新帖子并联系 LM25128应用工程师。   

    - EL