This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TCXO 类型32.768kHz XTAL 支持

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216537/tps65910-tcxo-type-32-768khz-xtal-support

器件型号:TPS65910

您好 TI  

客户想将 RTC 电路连接到 TPS65910A3A1、TCXO 型32.768KHz 晶振。  

他们希望 RTC 时钟设计符合5ppm。

请告诉我、我是否可以按照以下方式进行连接。

如果您为 TCXO 类型的使用提供一些有用的指导、我们将不胜感激。

旧设计  

新设计

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     该器件不支持 TCXO 类型晶体。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢