This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:LP877451使用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221475/lp877451q1evm-lp877451-use

器件型号:LP877451Q1EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

尊敬的专家

我们正在使用 LP877451-Q1为 AWR2944供电、同时我们发现 PMIC 的电源轨会随机下降、然后恢复正常。

并且 WD 仅在我们将 R292更改为499Ω 后才会禁用。

我觉得 R292的值是可以的吗? 请为我检查一下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu:

    小于或等于4.5k Ω 的电阻器值应该也可以。  只要它小于该值、它就可以正常工作。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦