This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何使用 TPS25750D 的 ADCINx 引脚

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221043/tps25750-how-to-use-adcinx-pins-of-tps25750d

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

我对数据表中的"表9-5"有疑问。

MODE 设置似乎根据 ADCIN1和 ADCIN2解码值的组合而变化。

我不明白解码值"7、5、2、1"等数值的含义与 AD 输入值之间的关系。

 

那么、我检查了下面的线程。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160350/tps25750-how-the-adcinx-pins-are-decoded?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%2525E3%252580%252580decoded#

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079560/tps25750-where-istps25750-adcin1-and-adcin2-voltage-configuration-table?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%252525252525E3%25252525252580%25252525252580ADCIN1#

 

尽管数据表中并未提及、但我指的是上一主题中的图表。

理解以下理解是否正确:计算值"0至7"可以通过将"目标" x 3.3V 的值输入到 ADCIN1/ADCIN2获得?

(TPS25750 LDO_3.3V 引脚输出可进行分压并连接到 ADCINx。)

 

此外、请告诉我如何将 TPS25750D 设置为"受电方"。

如果我从 EEPROM 加载补丁、并且不想在协商完成之前启用电源路径、那么是否应该选择"安全模式"?

如果我遗漏了什么、请告诉我。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    是的、您回答正确、数据表中缺少针对解码值的表。 我将详细说明如何使用 ADCINx 引脚设置 TPS25750。

    ADCINx 引脚使用基于3个不同图表的解码值、以便您了解器件在不同环境中的行为方式。 您将使用的第一个表实际上是缺失的表、请参阅以下内容:

    此图表将告诉您 ADCIN1和 ADCIN2上的解码值。 这些解码值取决于连接到 LDO3V3时连接到引脚的电阻分压器。 例如、如果将一个0.50电阻分压器连接到 LDO 3V3、则解码后的值为5。 获得两个 ADCINx 引脚的解码值后、可以使用引脚搭接图确定默认行为、并使用 I2C 地址设置图确定器件的从器件地址。

    此处也正确、如果要从 EEPROM 加载配置、则需要使用 SafeMode、这将使器件保持补丁模式、并且在加载配置之前不启用任何受电路径。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的快速解释。
    请再说一件事。
    对"请注意、配置可能会将器件置于纯拉电流模式"的描述中。 描述了 SafeMode。
    在什么情况下、器件最终会进入意外的"纯拉电流模式"?
    我知道、即使在安全模式下、也可以将其设置为 DRP 或仅受电方。

    此致、
    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    无电电池配置适合于您启动和加载配置的方式。 加载包含电源角色状态和首选项的配置后、器件将根据该配置运行。 例如、如果您处于 AlwaysEnableSink、即使在加载配置之前也始终启用受电路径。 然后、加载完配置后、该器件可变为 DRP、"仅供电器件"或"仅受电器件"。

    此致、

    布兰登