This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:器件未上电时 I2C 端口的行为

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221355/tps25750-i2c-port-behavious-when-part-is-unpowered

器件型号:TPS25750

我要在自供电器件中使用 TP25750D 的 I2C 端口。

将 TPS25750D 的 I2C 从端口与其他外设共享会很方便。

TPS25750D 可能完全断电、而其他外设可能会通电。

这将对 I2C 总线产生什么影响?

数据表7.1.1中的绝对最大额定值表明该端口可耐受-0.3V 至4V 的电压。 我本来希望-0.3到 LDO_3V3 - 1V 或其他电压

数据表的图9-24显示了连接到引脚的结构、但不指示 ESD 结构(必须存在该结构)。

我可能需要某种形式的 I2C 隔离、以便在 TPS25750D 完全断电期间使 I2C 总线的其余部分正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、  

    如果 PD 未上电且 I2C 线路已连接、则这不会影响 I2C 总线的操作、因为这些线路会从外部上拉、并且 PD I2C 线路为漏极开路。

    绝对最大额定值为4V、因为当 I2C 线路由3.3V 逻辑供电时、该值约为工作电压的20%容差。  

    不需要隔离、因为这些引脚为漏极开路、只有在系统中不存在共享公共接地的情况下才需要隔离。

    此致、

    布兰登