This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:ESD 数据请求

Guru**** 2654145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220469/tl7660-esd-data-request

器件型号:TL7660

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 TL7660IDGKR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢。

宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutaro-San:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我检查一下、并在未来2-3天内回来。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutaro-San:

    这是该器件经过测试的额定值:

    类型

    测试名称/条件

    级别

    HBM

    ESD HBM

    2000伏

    毫米

    ESD mm

    200伏

    CDM

    ESD CDM

    1000伏

    此致、

     斯特凡