This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D2EVM:如何评估环路响应

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220624/tps92200d2evm-how-to-evaluate-the-loop-response

器件型号:TPS92200D2EVM

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217610/tps92200d2evm-about-the-value-of-rfb/4607448?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A449265#4607448

 

请告诉我们如何使用此 IC 的 EVM 评估环路响应。

我知道我应该通过移除 EVM 上的 R7 (0Ω)并改为填充 R5 (49.9Ω)进行信号注入来进行评估。  这种感觉是否正确?

我们还认识到有多种测量方法(例如使用 FRA)。

如果您有详细的评估文档或备注、如果您能分享、我将不胜感激。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    很高兴再次见到您。

    可以。 您的看法是正确的。

    [quote userid="449265" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220624/tps92200d2evm-how-to-evaluate-the-loop-response 我知道要评估的方法是移除 EVM 上的 R7 (0Ω)并改为填充 R5 (49.9Ω)进行信号注入。  这种看法是否正确?

    让我检查一下我是否有任何可以与您共享的文档或备注。 请给我一点时间。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

     

    很高兴再次见到您。

    感谢您的持续支持。

     

    我很高兴我的理解是正确的。

    首先、我希望能够实际继续使用 EVM。

    我们正在等待您的回复。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    我没有找到任何有关测量恒流降压转换器环路响应的文档或说明。 我将与我的同事再次核实。

    Br、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您继续查看。
    我正在等待好消息。

    此致、
    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    我要 过一个5天的假期。 请期待一些延迟。 感谢您的耐心等待。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

     

    感谢您的全力支持。

    祝您度过美好的假期!

    我期待着再次与您交谈。

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    感谢您的理解。 待会见。

    BR、Steven