This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:TLC5926

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5926, LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221534/tlc5926-tlc5926

器件型号:TLC5926
主题中讨论的其他器件: LP5890

您好!

我想使用 TLC5926为16x48 LED 矩阵设计 P3 RGB LED 显示面板、 我有如下几个问题、

1. TLC5926的刷新率是多少? 它是否支持视频播放?

2.如何控制亮度?

3. R-Ext 会控制所有16个 LED 的电流,还是需要为每个 LED 配备单独的限流电阻?  

4、亮度与 SMPS 电源之间的关系是什么?

5.如果我 将3个16x48 RGB LED 显示器串联,光度/亮度要求是>600cd/m2 SMPS 所需的功率是多少?

6.对于 TLC5926的菊花链、如果我串联9个 TLC5926如何控制9个 IC 的输出、因为所有 IC 都有通用的~OE (ED2)和 LE (ED1)、SDO 连接到第二个 IC 的 SDI?

此致、

莫汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohan M ü,

    TLC5926只能控制灌电流的开/关,、而开/关状态刷新率由控制信号决定

    2.该器件只能通过外部电阻器,来设置灌电流‘s 值,如果您要调节亮度,,则可能需要使用控制数据来传输输出的开/关状态,从而调节占空比。

    3.是,R-ext 将设置所有16个灌电流‘值。

    4,5. 我需要检查

    6.是,您需要将 SDO 连接到下一个 SDI

     实际上,对于您的16*48应用,推荐使用 LP5890,因为它只需1个芯片即可驱动16*48矩阵。

    谢谢!

    伊夫·李