This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:0.8V 效率数据

Guru**** 2522780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221436/tps628502-q1-0-8v-efficiency-data

器件型号:TPS628502-Q1

大家好、

我们是否有 TPS628502-Q1在3.3V IN 和0.8V OUT 下的效率图?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    让我来看看它们。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我具有输出电压1V 和输入电压3.3V (PFM 模式)和输出电压0.6V 输入电压3.3V 的数据。

    谢谢。

    法尔海恩