This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:5860评估模块 DOA?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219916/lp5860evm-5860-eval-module-doa

器件型号:LP5860EVM

我收到了评估模块。

我按照用户指南中的说明进行操作。

我能够更新固件。

GUI 将连接到器件。

但是、评估板上没有任何 LED 亮起。

我保持了默认配置不变。

SPI 和 I2C 都不会点亮任何 LED。

GUI 未显示错误。

我猜是电路板有缺陷。

请告知。

谢谢。

赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    在 GUI (DC/CC/MC/PWM_bri...)中配置参数后、您需要点击"Set brightness and VSync"来点亮 LED (mode2/mode3)。

    如果您使用 Mode1、则只需单击"设置亮度"。

     

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的答复。

    我试过你说的不起作用。 没有 LED 亮起。

    你有什么建议?

    赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    我认为您还需要通过单击左侧的 LED 点来选择一个 LED。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我做了,反复,但没有发生任何事情。

    谢谢。

    赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    您能否向我提供您的硬件连接的清晰图片、我认为我们需要先检查一下。

    谢谢!

    Br、

    伊韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    附图。

    如果我可以刷写固件(我更新了固件)、那么电路板是否通过带状电缆进行连接、但电缆上的指令不能照亮 LED?

    该板显示 DOA 的每个符号。 可能是制造问题?

    谢谢。

    赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    此过程耗时太长。 我买了评估板来帮助我调试为什么我买的 LED 矩阵驱动器不工作. 评估单位为 DOA。 这推迟了我的主项目、我甚至还没有开始调试我购买评估板的问题!

    我希望更换、但在发运给我之前、必须使用所有电缆等进行测试。 我不想最终遇到同样的情况。

    我还将退回有缺陷的部件。 请向我发送 RMA 号码和返回地址。 TI 是否需要支付运费?

    请确认并让我们尽快这样做,因为我已经失去了另一个星期。

    谢谢。

    赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cyrus,

    很抱歉这种情况,我想您可以向我提供您的地址、我会给您发送一个新的 EVM、看看它是否可以正常工作。

    谢谢!