This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033EVM:在 KiCAD 或 Altium Designer 中为 TPS61033EVM 设计拓扑和 ECAD 设计文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61033EVM, BQ25790EVM, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221191/tps61033evm-design-topology-and-ecad-design-files-for-tps61033evm-in-kicad-or-altium-designer

器件型号:TPS61033EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61033BQ25790EVMBQ25790

您好!  

我们正在开发一种手持设备、处理器板要求为5V @700mA。

我们计划使用以下设计。

我们选择了9000mA 电池,能够提供1.5A 电流。

请验证设计是否正常。

其次、我们计划购买 TPS61033EVM 并 在电路中使用 TPS61033。 请向我们发送 TPS61033EVM 的 ECAD 设计文件。

我们已经拥有 BQ25790EVM 的 ECAD 设计文件、并且我们已经购买了 EVM 板。

谢谢。此致、

Dhiraj Phadte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhiraj:

    感谢您使用 e2e。

    设计还可以。

    您能告诉我们您为什么需要 ECAD 文件吗? 我们在 EVM 用户指南中列出了原理图和布局。 谢谢。

    www.ti.com/.../slvucn3.pdf

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的答复。

    如果我们有 ECAD 文件、则我们的电路板设计可以更快。 不过、我们将设法处理从 TI 网站下载占用空间的情况。

    我有一个问题、我们可以  使用3.7V 锂离子电池从 BQ25790获得5V 连续输出吗? 我们的处理器板需要5V 电压。

    我们想要一个 IC 解决方案,所以如果 BQ25790足够或有任何其他单一 IC 解决方案,你可以建议.

    此致、

    Dhiraj Phadte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhiraj:

    我想您问的是 BQ25790的功能。 如果是这样、你最好先启动一个新主题、然后将该主题分配给 BCP 产品线、因为我们是升压产品线、所以我不熟悉 BQ25790等充电器器件。。。

    谢谢。此致、

    内森