This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:无法在 OUTB 和 OUTD 处获得稳定的占空比、但 OUTA 和 OUTC 是稳定的。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221132/ucc28951-cannot-get-stable-duty-cycle-at-outb-and-outd-but-outa-and-outc-is-stable

器件型号:UCC28951

您好!

我将使用 UCC28951进行设计、其推荐的电路与下面类似:  

我的最大负载为42A 12V。 但是、当 负载< 6A 时、以 GND 为基准的 OUTB (引脚21)和 OUD (引脚19)信号将在 OUTB 和 OUTD 处具有不稳定的占空比。 但 OUTA 和 OUTC 是稳定的。  

OUTA 和 OUTC 输出在周期内具有稳定/ 这是输出 CHA ,蓝色从引脚22输出,粉色为引脚7 IC 2

但是、OUT B 和 OUT D 具有稳定的耐久性

从该波形中可以看出、占空比是不稳定的。  

您能提供建议、即使在小于6A 的负载下、如何获得稳定的占空比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 UCC28951上提出查询。

    OUTC 和 OUTD 的行为似乎很奇怪、因为它们之间似乎没有延迟、并且它们同时导通(从上面的第二张图可以看出)。 您能否确认您在6A 后的波形中是否有类似的行为? TCDSET 和 TABSET 延迟是否根据以下应用手册进行了适当设置:

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf?ts = 1682659733368&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们可能还需要研究 COMP、CS (可能是此上的噪声)和变压器初级侧上的电压。  您的控制信号符合预期。

    OUTC 和 OUTD 存在与不平衡相关的问题以及解决这些问题的方法在下面的链接中提到、但您的问题似乎与死区时间配置有关。

    https://www.ti.com/lit/an/slua275/slua275.pdf

    是使用固定延迟还是自适应延迟。 我建议我们从一个固定的值开始并验证 PWM。 我还建议现在禁用 SR。 请分享一份原理图和计算器副本、以便我们可以进行进一步调试。

    此致、

    哈里什