This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:灌电流功率限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212881/lm5000-power-limitation-in-sinking-current

器件型号:LM5000

TI 支持您好

我们有一个使用 LM5000-3MTC 将电压调节到 10V 或 22V 的电路板、具体取决于将基准设置为反馈环路的 DIP 开关设置。 LM5000的输出将是34V 电压源(EXTDC+)的虚构接地基准、从而在节点之间产生24V 或12V 电压。

请参考下面附加的架构、+5V 电源上的功率限制为2.5W (5V@500mA)、而 EXTDC+上的功率限制为250W。

在此设置中、LM5000将灌入电流、而不是来自 LM5000上的 SW 引脚。

我要向您提出的问题是:

  1. 此设置中的功率限制是多少?
  2. 该设计是否支持与 LM5000配合使用?

模式:

此致
伊姆雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ire:

    我怀疑 LM5000中有一个负电流限值。 这意味着、如果负电流过高、器件可能会损坏、因为我怀疑温度保护速度是否足够快、可以保护开关。

    我将澄清我的假设是否正确、但预计会有一些延迟、直到我可以核实或需要否认。

    但是、如果外部系统中有某种方法将负电流限制为与正电流相同的值、则受 IC 本身的限制、我认为开关可以。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte 您好

    谢谢、我将等待您的假设澄清。

    因此、如果 LM5000要灌入电流、它不受 VIN 引脚(#13)上可用功率的限制、而是受"开关电流限制、ICL、{min、typ、max}={1.35、 2.0、2.7}A?

    Br
    伊姆雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ire:

    我可能会误解电流在哪个方向通过应用中的开关。 只要是三角形、该器件就会限制从 SW 到 PGND 的电流(否则、它的变化过快而无法适当限制)。 如果电流在应用中沿此方向流动、则电流会受到 ICL 的限制。

    这就是您谈到的当前方向吗?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我讲过的电流方向。

    在我们的应用中、电流方向为负、即电流进入 SW 并从 PGND 流出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    在典型用途中、电流进入 SW 并在 PGND 上流出。

    该电路的工作方式。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    请查看我在该工单顶部附上的示意图。 我们应用中的 SW 节点用作外部电压源的接地基准。 我们使用 LM5000更改该接地基准、以便能够在外部电压源和该 SW 节点之间产生12V 或24V 的电压。 电流从外部电压源并通过 SW 流入 PGND。 我们的外部电压源使用与 PGND 相同的接地端。

    在典型用例 Feng Ji 中、电流来自 SW、即流出并流经应用负载、然后返回到 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imre:

    这确实是一个具有低侧开关的降压转换器。

    https://shadyelectronics.com/low-side-buck-step-down-converter/

    LM5000是一款升压转换器、也可通过这种方式进行配置。 峰值电流限制对 LM5000也有效。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯峰纪. 我想我们在这个主题中稍微偏移了一些。

    我可以要求您先阅读我的 origin 文章,其中我附加了一个方案吗? 我有两个问题、如果可能、您可以尝试回答吗?

    此致
    伊姆雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ire:

    让我尝试回答您在第一篇文章中提出的问题:

    1. IC 会限制电流,因此功率会受到设备电流限制的限制。 根据 IC 内部的功率耗散、在达到电流限值之前可能会发生热关断。 因此、没有任何简单的功率限制答案。

    是的、电流与升压转换器中的相同、因此您可以使用 LM5000。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 回答。

    很抱歉没有让它走。 让我更清楚一点。

    关于" IC 限制电流、因此功率受器件电流限制的限制"
    我理解这一点、但现在让我逐步完成这一过程。 请关注我的以下陈述。 您能否确认/拒绝每一项。

    1. IC 通过 VIN 引脚13供电。 在我们的应用中、到 VIN 的馈送源为5V、最大500 mA 作为电流限制。 这样我们可以得到2.5 W 的馈电功率。 对吧?
    2. 如果我们认为 LM5000是理想的100%效率、则理论输出功率将与馈送功率相同(如果我们低于开关电流限制 ICL)。 对吧?
    3. 我们的应用中的 IC 可设置为调节10V 或22V。在我们的应用中、输出电流将是250 mA @ 10V 或113.6 mA @ 22V、因为它们都低于开关电流限制 ICL 的最小值。  对吧?
    4. 在我们的应用中、IC 的电流方向参见下图中的红色箭头。 即它是灌电流。 对吧?

    你仍然跟着我:)

    如果我们忽略 IC 中的功率损耗和热关断(理想条件)、那么在此设置中、功率限制是什么。 是 250 mA @ 10V / 113.6 mA @ 22V 还是 开关电流限制 ICL、{min、typ、max}={1.35、 2.0、2.7}A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ire:

    1. IC 的电流消耗不受电源的限制、而是受器件供电电流的限制、在不进行开关时即为2.5mA、另外还增加了打开开关所需的电流。 当然不是500mA。

    2.是的,在一个理想的世界。

    3.在一个理想的世界是的。 实际上、输出功率低于输入功率、因此两种情况下的电流都更低。

    4.是的、如果在标准配置中用作升压转换器、方向完全相同。

    如果您的输入电源受到限制、这将限制输出功率而不是器件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte 您好

    感谢你的评分 然后就像我预期的那样、与您一起对它进行了验证。

    最后一件事。 那么我就可以解决我的问题。

    关于"如果您的输入电源受到限制、这将限制您的输出功率、而不是器件。"

    我们500 mA 使用 LM2594M-5.0将输入电源限制为5V/LM2594M-5.0。 在理想环境中、我期望 LM5000的最大250 mA @ 10V 或113.6 mA @ 22V。 影响更小。 如何在 LM5000无法保持基准电平(10V 或10V、或@ 22V)之前分别加载1150 mA @ 10V 和1400 mA 22V。 22V)? 这更像是开关电流限制的最小值 ICL、{min、typ、max}={1.35、 2.0、2.7}A、用于设置限制。 它与我用斜体字引述的陈述相矛盾。 您能解释一下吗?

    请记住电流的流动方向。 EXTDC+(来自 CPU 板)的功率可用于本应用的无限功率。 实际上为34V @ 9A。

    此致
    伊姆雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ire:

    EXTDC+是转换器功率级的电源并且不受功率限制、因此 IC 会通过其电流限制来限制功率。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您耐心等待我。 完美,我现在完全理解你的答案。

    此致
    伊姆雷