This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:布局审查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220079/tps543820-layout-review

器件型号:TPS543820

大家好、

我们在  布局电路板文件中使用了 TPS543820RPY Switcher 部件。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC -放在顶部

第2、4、9和11层是地线、

R220未安装。

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Teja:

    布局看起来不错。
    我们通常不将 SW1 (引脚10)和 SW2 (引脚13)连接在一起。 但这不应该是什么心脏。

    此外、靠近 PGND 引脚的散热过孔越多也是有利的、可以使 IC 保持较低的运行温度。

    我尚未检查组件的值、因为您只是要求进行布局审查。
    如果您希望我审查整个设计、请告诉我们。

    此致、
    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Teja:

    如果此帖子能满足您的请求、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克