This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 不兼容 TPS65981

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215939/tps65987d-tps65987d-doesn-t-work-with-tps65981

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65981、TPS65987

您好!

我使用 TPS65987设计了一个电路板、它通过 PP2提供5V 或12V 的电压、并通过 PP1提供5V 或12V 的电压。 它可与 TPS65982或 TPS65987配合使用、在它们之间进行 PD 协商后、电压将从5V 切换到12V。 但它不适用于 TPS65,981,65981与65987之间好像没有 PD 协商、或者它们的协商失败了。 由于我们的旧产品使用 TPS65981、因此必须使它们协同工作。 您能对此问题提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您与我们联系!  

    我刚刚在终端上测试了这两个器件、它们似乎工作正常。 您能否为两个器件提供您的项目文件、二进制文件和 PD 日志?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    下面是 TPS65987和 TPS65981电路板的项目文件。 我们没有 PD 分析器、因此无法提供 PD 日志。

    e2e.ti.com/.../65987.pjte2e.ti.com/.../65981.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您提供项目文件。 我将重复这一视频、并告诉您、下周早些时候我是否会遇到任何问题。 与此同时、您能提供您的系统或原理图的方框图吗?  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hya:

    以下是两个不同电路板的原理图、一个是 TPS65981、另一个是 TPS65987。 两个电路板都从 J3"M18_SW_LOP"网络吸收电力、然后将电流输出到 Type-C 连接器 VBUS、或者从 VBUS 吸收电力、然后将电流输出到 J3"USB_C_POWER"、具体取决于"M18_SW_LOP"电源 是否存在。  "M18_SW_LOP"是18V 锂电池。  

    e2e.ti.com/.../65981.pdfe2e.ti.com/.../65987.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您提供原理图。 我将对此进行深入研究、并在星期三之前向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您是否 查看了原理图? 您对此问题有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    我将继续重复这个问题。 前面讲过、在使用 GUI 的默认配置时、我认为这两个器件没有问题、但在使用发送的工程文件时会遇到一些问题。 我将继续研究哪些设置可能导致这种情况。  

    至于原理图、我查看了 TPS65987、并根据以下检查清单提供了一些初始注释。 如果您有任何问题、请在此处告诉我。  

    此致、  

    Aya  

    e2e.ti.com/.../987_5F00_Sch_5F00_Checklist_5F00_Stephen.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您的耐心。 我仍在研究、并将在周中之前提供反馈。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    感谢您的耐心。  

    我想我发现了这个问题。 目前、在您的 TPS65981配置中、它不支持电源角色交换、这可能会导致问题、因为您希望它同时为两个器件提供拉电流和灌电流(请参阅下图)。  

    如果没有某种 PD 日志或更多信息、此类问题很难调试。 我知道您目前没有 PD 分析仪。 您是否能够捕获 VBUS 和 CC 线路的示波器迹线?

    此外、我的电路板支持 GUI 中提供的默认配置、因此我们知道这里不存在兼容性问题。 请告诉我支持所有换用是否有效。  

    此致、  

    Aya