This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:大约最大负载电容

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3401, TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220526/tps73801-about-maximum-load-cap

器件型号:TPS73801
主题中讨论的其他器件:TPS7A3401

大家好、

我们的客户计划在以下条件下针对音频应用使用 TPS73801和 TPS7A3401。

●TPS73801

输入电压:11V
输出电压:10V
输出电流:150mA

●TPS7A3401

输入电压:-11V
输出电压:-10V
输出电流:150mA

此外、这些负载电容预计约为130uF、用于抑制噪声。

我们想知道这些负载电容器对于这些器件是可以接受的吗? 如果有上限、请告诉我。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    这些器件的数据表并未指示最大电容、130uF 并不是很大、所以我认为这是没有问题的。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复。 我知道这个负载电容没有问题。

    此外、在 TPS7A3401数据表 P10 7.3.1内部电流限制注释"为了确保可靠运行、请勿使器件在电流限制下长时间运行。 "。 我认为这是因为、如果长时间启用电流限制、器件会因功率损耗而变得很烫、这可能会导致器件损坏。 这种理解是否正确?

    如果有一些标准或方法通过一般的电流限制功能来确定 LDO 的最大负载电容、请告诉我。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    在电流限值下运行会加快因电流电平升高而产生电迁移而导致的故障、以及由于温度升高而随着时间推移产生开路的相邻材料扩散。  

    除非您可以访问设计文件、否则无法确定最大负载电容。 如果存在设计限制、数据表将指定最大值、如果没有理论限制、数据表也会不限定上限。  

    此致、

    尼克