This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于降压/升压非隔离式转换器的离线控制器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214572/off-line-controller-for-the-buck-boost-non-isolated-converter

主题中讨论的其他器件:LM5177

尊敬的团队:

您能为降压/升压非隔离式直流/直流转换器推荐合适的控制器 IC 吗? 下面给出了该电路的规格

持续输入电压:16V 至140V (14至160临时持续2秒)

输出= 100V

额定功率= 150W

提前感谢您的意见。  

此致

乌马马赫斯瓦拉劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umamaheswararao

    对于这些输入/输出要求、我推荐 SEPIC 拓扑。 可以使用许多控制器。  https://www.ti.com/product/UCC28C52 是一个选项。

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian King、

    感谢您的建议。 您能否建议 SEPIC 转换器占空比的最大和最小(实际)限制。

    根据我的规格、如果我认为0.7是二极管压降、则 dmax 为0.8629 (((100+0.7)/(16+100+0.7))。 这种行为合适吗?

    请建议最高可用于实际应用的功率等级 SEPIC 转换器。  

    提前感谢您的反馈。  

    此致

    乌马马赫斯瓦拉罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Umamaheswaraaro:

    我同意占空比会变得极端。  它并不理想、但我仍然认为考虑到您的输入输出要求、SEPIC 是一个很好的候选方案。  我不确定还需要考虑什么其他拓扑。 对于4开关降压/升压转换器、最大输入过高。  也许可以采用两级解决方案:先升压、然后降压?

    150W 处于高电平、但不超出 SEPIC 的范围。  通常、我们看到的大多数 SEPIC 设计都低于100W。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian King、

    感谢您提供宝贵意见。 实际上、我的要求 是150W 至200W。 根据下面提供的文件

    e2e.ti.com/.../four-switch-buck-boost-controller-delivers-high-power-and-efficiency

    在额定功率方面、四开关降压/升压转换器适合我的应用。 但是、 根据您在上面的 帖子中给出的声明"对于4开关降压/升压、最大输入过高"。 您能否详细说明这一点、4开关降压/升压拓扑中的电压限制为何如此。  

    谢谢!

    乌马马赫斯瓦拉劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umamaheswararao:

    但这种拓扑不存在问题、但4开关降压/升压控制器的额定电压不能这么高。  LM5177 (https://www.ti.com/product/LM5177)可用于高达80V 的电压。

    谢谢。
    布赖恩