尊敬的团队:
您能为降压/升压非隔离式直流/直流转换器推荐合适的控制器 IC 吗? 下面给出了该电路的规格
持续输入电压:16V 至140V (14至160临时持续2秒)
输出= 100V
额定功率= 150W
提前感谢您的意见。
此致
乌马马赫斯瓦拉劳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Umamaheswararao:
对于这些输入/输出要求、我推荐 SEPIC 拓扑。 可以使用许多控制器。 https://www.ti.com/product/UCC28C52 是一个选项。
谢谢。
布赖恩
尊敬的 Umamaheswaraaro:
我同意占空比会变得极端。 它并不理想、但我仍然认为考虑到您的输入输出要求、SEPIC 是一个很好的候选方案。 我不确定还需要考虑什么其他拓扑。 对于4开关降压/升压转换器、最大输入过高。 也许可以采用两级解决方案:先升压、然后降压?
150W 处于高电平、但不超出 SEPIC 的范围。 通常、我们看到的大多数 SEPIC 设计都低于100W。
谢谢。
布赖恩
您好、Brian King、
感谢您提供宝贵意见。 实际上、我的要求 是150W 至200W。 根据下面提供的文件
e2e.ti.com/.../four-switch-buck-boost-controller-delivers-high-power-and-efficiency
在额定功率方面、四开关降压/升压转换器适合我的应用。 但是、 根据您在上面的 帖子中给出的声明"对于4开关降压/升压、最大输入过高"。 您能否详细说明这一点、4开关降压/升压拓扑中的电压限制为何如此。
谢谢!
乌马马赫斯瓦拉劳
尊敬的 Umamaheswararao:
但这种拓扑不存在问题、但4开关降压/升压控制器的额定电压不能这么高。 LM5177 (https://www.ti.com/product/LM5177)可用于高达80V 的电压。
谢谢。
布赖恩