This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关断问题

Guru**** 2547540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217278/bq76942-problem-with-shutdown

器件型号:BQ76942

您好!

 当我将 RST/SHUT 连接至 REG1的输出(设置为3.3V)时、CHG 和 DSG MOSFET 会关断、许多寄存器会改变状态、但通信会保持启用、器件电流仍为~280uA。 鉴于 CHG 和 DSG 已关断、我认为已正确应用复位信号、但设置配置不正确。 您能为我指明正确的方向吗?

我已将寄存器1设置为在关断期间保持开启并将其关闭、但行为没有差异。

非常感谢

理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    如果 RST_SHUT 引脚处于高电平的时间超过1秒、器件将进入关断模式。 在 SHUTDOWN 模式下、该器件被完全禁用(所有 FET 和稳压器都被禁用)。 不进行任何测量。 建议在 运输或长期存放时关闭。 在 SHUTDOWN 模式下、所有寄存器设置都会丢失。

    您是否打算进行部分复位?  可以通过将 RST_SHUT 引脚驱动为高电平小于1秒来执行部分复位。 如需了解更多有关这方面的详细信息、 常见问题解答。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

     我希望能够关闭电池组进行存储。  我还尝试在4秒内发送 SHUTDOWN 命令两次、将电池组置于关断状态。 结果是相同的、CHG 和 DSG FET 关闭、但通信保持运行。 必须缺少正确的设置。

    此致  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    我有问题关闭也没有找到原因。 我不是一名专家、只是一名用户、但我可以建议:

     启动关断后、首先  FET 关断、之后通过 Rpd 引脚拉低:

    LD 引脚电压将低于 VWAKEONLD 电压以完成 关断 过程、否则芯片处于进入关断模式。 ( 电池状态。 SD_CMD 旗帜)

    从我的经验来看、TS2引脚用于温度检测输入、  设置:配置:电源配置。 SHUT_TS2 则 Rpd 值为1MOhm 而不是80KOhm、并且 LD 引脚对 PACK 输入电流更敏感。 在本例中、DSG FET 漏电流可以防止进入关断状态。

    您还可以阅读数据表中的 " 13.5关断模式"部分、其中包含以下注意事项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    如 Attila 所述、仔细检查 LD 引脚电压、该电压应低于 Vwakeonld 电平(通常为1.4V)。

    此外、检查 TS2引脚连接、 不应连接热敏电阻或下拉电阻。 在关断模式下、TS2的读数应约为3至5伏。

    仅当器件处于 SEALED 模式时,才应发送两次 shutdown ()命令。 仅当器件处于 UNSEALED 或 FULLACCESS 模式时,才需要一个 shutdown ()命令。

    必须采取某种措施防止器件进入 SHUTDOWN 模式。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Attila、那么关断过程开始、因为我可以看到充电和放电 FET 关闭、所以 LD 引脚上的电压应下降、但您的建议是通过 MOSFET 的漏电流使 LD 在关断时保持高电平、 这很有意义。  

    再次感谢

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会做这个测试。 FYI TS2当前已断开。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我发现了这个问题,我犯了一个愚蠢的错误,在预充电/放电电路中使用了 N 沟道 MOSFET . 当主关断时、它们导通、因此存在~μ A 20mA 的泄漏电流。 这就是 LD 引脚保持高电平并且电路板无法正确进入 SHUTDOWN 模式的原因。 移除 晶体管后,它现在正确关闭,但由于某种原因-可能连接,它不会唤醒。  

    您的帮助有助于我发现错误。  

    谢谢

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    识别漏电流的良好调试。 感谢您分享如何解决此问题。

    但出于某种原因-可能已连接,它无法唤醒。  [/报价]

    您是如何唤醒器件的? 充电器检测还是将 TS2下拉?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我正在将 TS2拉低。

    谢谢  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    器件是否 仍然无法 从 SHUTDOWN 模式唤醒? TS2引脚检测到电压接近零时、器件应该立即唤醒。

    检查您的设置以查看这两个寄存器(见下文)设置为什么。 如果关断电池组电压高于电池组电压、器件将保持关断模式。



    另一种情况是器件处于软关断状态。 若要检查此情况、请测量 REG18电压、在关断模式下该电压应为零。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、我检查了这两个寄存器、它们看起来都很好。  测量 TS2引脚上的电压会使器件退出关断状态(实际上、只需在 TS2上放置一个探头就足以使其退出关断状态)。 该引脚在关断模式下输出3.5V、而不是5V、我认为所发生的情况是将探头放置在引脚上会导致足够的噪声、以至于 TS2超过阈值电压、然后降至阈值电压以下。 这有什么意义吗? 这是一种异常的行为、使我认为这个芯片上的特定引脚有问题。  

    3.5V 输出是否正常?

    谢谢  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    测量 TS2引脚电压的行为将使器件退出关断状态(实际上只需在 TS2上放置一个探头就足以使其退出关断状态)[/报价]

    这种情况很少见、但存在这种情况。 假定示波器/万用表 的内阻为1MEG,这会在 TS2引脚上产生一个分压器(参见下图)。 TS2引脚的内电阻为4.6Meg。  使用由示波器内阻引起的分压器、TS2引脚将大约为0.9V。 该电压介于 Vwakeonts2阈值之间。






    3.5V 输出是否正常?

    这是正常情况、在关断模式下、TS2引脚的读数为3.6V。 这是由万用表的内部电阻引起的(可能接近10Meg)。  

    如果您使用相同的万用表/示波器、则在探测 TS2引脚时不应唤醒该器件。

    此致、
    何塞·库索

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

     我明白你所回复的一切。 我所面临的问题是、如果用开关直接将 TS2接地、部件不会被唤醒。 所以我对这种行为很困惑。  

    加油打气

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有解决方案。 在另一篇文章中,我问我是否可以做一个"电池启用"功能,团队提出了以下原理图  

    此电路在 EVM 板上工作正常,因此我使用了设计。 为了让电路在我的设计中正常工作、连接到 TS2的电阻器似乎必须减少到500k。 万用表与1M 电阻并联的阻抗足以降低 TS2阻抗以正确工作。

    感谢您的帮助、我获得设计的原始文章在这里>  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159675/bq76942-create-a-system-present-function-using-ts2-and-rst_shut  

    加油打气

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    我很高兴这对你有用。 感谢您的分享!

    此致、
    何塞·库索