This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:电池充电设计

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221095/bq25303j-battery-charging-design

器件型号:BQ25303J

您好!

我是 Renjith、

IAM 设计采用 bq25303jrter 的电池充电器、以便为单节锂离子电池充电。

我正在使用的电池为 ncr18650ga。 在我的设计过程中、我根据数据表103AT-2使用了 NTC。

和电阻器值 RT1 - 4.32k Ω 和 RT2 - 21k Ω。 但并未进行充电。

然后我删除了 NTC、将 RT1和 RT2设置为默认值10K、现在则为 Get Charge、RICHG - 56K。

我能否获得任何根据我的要求设计 RT1和 RT2值的设计参考文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请了解我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renjith:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 由于您使用的是103AT-2 NTC、因此电阻器值 RT1 = 4.32千欧姆和 RT2 = 21千欧姆应正确、以便将可接受的电池温度范围设置为0°C 至60°C。  

    通过查看您的设计原理图、您会发现电阻器值放在反向位置是一个问题。 而是应放置在 REGN 和 TS 之间、则在 TS 和 GND 之间保留4.32千欧的电阻。

    如果将 RT1正确放置在 REGN 和 TS 之间、并将 RT2放置在 TS 和 GND 之间、我预计会发生充电。  

    此致、

    加勒特