This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:AIN 输入连接到基准 COM 时的 APWM 行为

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221165/ucc21750-q1-apwm-behaviour-when-ain-input-is-connected-to-reference-com

器件型号:UCC21750-Q1

您好!

我了解到、当 AIN > 0.6V 时、APWM 输出上会出现一个 PWM 信号(占空比是施加到 AIN 输入的电压图像)

您能告诉我、当 AIN < 0.6V 时、APWM 输出会发生什么情况吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有此行为的规范。 如果未使用、APWM 应保持悬空。  

    此致!

    南锡