This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:使用 EVM 进行 UCD90120 NVRAM 编程

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221291/ucd90120-ucd90120-nvram-programming-with-evm

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件:UCD90SEQ64EVM-650

您好!  

我正在使用 UCD90SEQ64EVM-650 EVM 对 UCD90120器件进行编程。 编程的器件将发送到电路板上用于组件组装。 在 EVM 上、同时对其检测到地址为101d。

我正在 NVRAM 中使用地址为66d 的文件对器件进行编程。 这将是焊接板上的地址。

问题:编程文件具有地址66d。 如果在 EVM 上检测到器件为地址101d、而在焊接板上进行编程和地址将为66d、器件是否会在焊接板上工作?  

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果您使用 Fusion GUI 进行编程、GUI 将使用目标器件的地址进行编程

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EVM 上使用101d 编程的器件是否可以正确使用地址66d 的产品板?

    谢谢、Abhijit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、

    对 UCD90XX 器件进行编程不会更改器件的地址。 焊接板上的器件将出现焊接板上的任何 PMBus 地址设置。   有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.4.22节(PMBus 地址选择)。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)