This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:问题

Guru**** 2556530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220662/lm5118-issue

器件型号:LM5118

您好、TI 专家、我要对具有两个降压/升压模块的电路板进行测试、这两个模块是使用 LM5118MHX 的相同电路。 它们接受+7V 至+25V 电压、提供+24V 电压(1.5A)、两者均适用。 我使用了 Webench 来生成原理图、并使用参考文献对其进行调整、但我的问题是它们不能正确工作。  

在几个卡上、我们可以看到最后一个 Buck-Boost 运行良好、但第一个没有、并且不是一直如此、有时两者都不 工作。 我复制/粘贴原理图、唯一的区别是我在第一个模块上添加一个二极管(D101)、以防止电流转换、除了这些元件是相同的。 您能帮助我吗、我们将在这里疯狂一下。

第一个原理图和电路:

第二个原理图和电路:

谢谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我在您的原理图中找不到 D101。

    您是否还可以添加有关故障行为的更多详细信息、例如:

    -什么意思:不工作

    -添加一些示波器图  

     -门信号

     - SS 引脚、COMP 引脚  

     -输出电压

    -您如何将 CSG 连接路由至感应电阻器

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    感谢您的答复。

    首先 D101在另一张纸上,在这里你可以看到它:  

    描述这种行为对我来说很复杂、因为我们像焊接4张卡一样、每个卡上都有不同的东西、其中一张卡根本不起作用、我的意思是没有输出电压。 但一种常见的行为是、当我们为降压-升压转换器提供+17V 电压(这是我们将使用的平均电压)时、输出低于+24V、大约为+21V、并且当我们修改输入电压时、输出会发生变化。 但是、同一个板上的第二个 Buck-Boost 运行良好。

    今天我没有时间用示波器监控信号。 我明天要做。

    感谢您、我看了 CSG 连接、但不幸的是、我将其直接连接到接地平面、因此我做了修改、以便直接向 Rsns 添加轨道。

    我还在接地平面上看到了一个问题、输入连接器和 LM5118的接地之间的较短路径在 MOSFET 下、我认为这可能会引起干扰、因此我试着轻轻地将其移除、但没有任何变化。 你可以看到下面的路径,我做了它的黑色:

    此致

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的更新-是的、布局在这里会产生很大的影响。

    将等待示波器图。

    此致、

     斯特凡