This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040-REF: EP 最大短路电流

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221337/ref5040-ep-maximum-short-circuit-current

器件型号:REF5040-REF50 EP
主题中讨论的其他器件:REF5040

大家好、

我正在进行分析、需要了解此器件可以提供的最大电流。  REF5040能否提供高于30mA 的电源?  其产品说明书将其列为绝对最大额定值下的最大短路电流。

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    30mA 是最大绝对值。 建议输出为10mA。

    谢谢。