This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:电感器电流纹波>300mA 要求

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220387/tps92200-inductor-current-ripple-300ma-requirement

器件型号:TPS92200

您好、TI!

TPS92200数据表规定电感电流纹波大于300mA 要求、为了满足高电感电流纹波以确保环路稳定性、还需要更小的电感值。

如果我通过使用非常低的占空比将 ILED 最大值设置为300mA 和更低、该怎么办? 这意味着电流波纹比>50%且电感 发生不连续导通模式、因此效率和功率损耗应表现不佳。 请提供建议。  

谢谢。此致、

ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    当 I_LED 非常低时、TPS92200不会进入不连续模式。 相反、除非灌电流超过 I_LIM_LS_SINK、否则低侧 MOSFET 将在周期内继续导通、以保持连续导通。 (请参阅数据表中的第7.3.7.3节:低侧 MOSFET 灌电流过流保护)

    尽管由于低侧 MOSFET 导通损耗、在低电流条件下的效率可能会更低、但模拟调光线性度在此类连续的情况下更好 

    下面是来自 数据表中6.5电气特性的屏幕截图。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    以防运行期间的占空比发生动态变化、即从10%到90%。

    比如说、

    在占空比=10%时电感电流纹波比将为188%、

    在占空比=90%时电感电流纹波比将为21%、

    防止环路稳定性问题的电感器电流纹波比下限/上限或最大/最小值是多少?

    根据之前的产品评估、当电感器电流变为负值时、TPS92200将存在稳定性问题。 因此、由于大于300mA 电感器电流纹波是 TPS92200的强烈要求、因此下限仅为13%占空比。  

    但为什么它是> 300mA 而不是30 %? 请提供建议。

    谢谢。此致、

    ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    为确保环路稳定性、建议电感电流纹波大于300mA。  

    该主题应该能够很好地解释这一点: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172388/tps92200-minimum-inductor-current-reported-in-datasheet

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    周老师