This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:不使用 LDO5V 的[Agilent ]运行

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220939/tps650864-agilent-operation-without-ldo5v

器件型号:TPS650864

您好!

我有一个客户本身没有大于5V 的电压来为 TPS650864供电。 唯一严格要求5.6V 的输入是 VSYS。

我的理解是、受低于5.6V 的电压影响的唯一设备是 LDO5V。

一个部件从提高那里的电压以获得至少5.6V 的解决方案,我们想知道如果提供相同的5V 到所有输入器件是否会正常运行(一个来自 LDO5V 的部件被关闭)。

谢谢、此致、

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    当 VSYS 低于5.6V 时、器件处于关闭模式、因此如果使用5V 电压整个系统将无法正常工作。 既不测试也不建议使用此类输入方案。 VSYS 低于5.6V 也会让您进入紧急关断状态。 除了 LDO 功能外、还有其他内部检查。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您指出这一点、我忘记了 PG 断言对 LDO5的依赖!

    如果相关性可能损坏、则可通过5V 电源为器件供电...或许可用于未来的功能请求。 但我相信、这一点经过了考虑、必须在设计上进行折衷。

    再次感谢!

    此致、

    阿尔贝托