This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6213013A-Q1:关于效率和噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1, LM61430-Q1, TPS62130A-Q1, TPS6213013A-Q1, TPS62902-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220515/tps6213013a-q1-about-efficiency-and-noise

器件型号:TPS6213013A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130A-Q1、、 TPS62902-Q1、TPS62903-Q1 、LM61430-Q1

Webench 显示了以下 比较结果:

  • LM61430AAS-Q1

效率:91.9%、开关频率: 2.17 MHz。

  • TPS62130A-Q1

效率:89.9%、开关频率:1.34 MHz

我不明白为什么 TPS62130A-Q1的效率低于 LM61430AAS-Q1、然而 TPS62130A-Q1的 工作 频率较低。

并且、我想知道产生的噪声曲线、或者当我使用高于2个稳压器时的一些趋势。

此外、我希望避免调幅频带。

我想知道不考虑调幅频带时会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享用于在 WEBENCH 中进行效率比较的输入和输出条件?  

    正如您在 TPS6213013A-Q1数据表的图27至34中看到的、频率变化很大。 具体来说、使用提供1.3V 输出的 TPS6213013A-Q1时、频率将与 AM 频带频率重叠。 遗憾的是、此转换器可能不适合您的需求。  

    通常、在调幅频带中切换时、为了确保正常工作、您希望避免干扰其他电子设备、如无线电设备。  如果降压转换器在 AM 无线电频率范围内工作、则会产生 EMI、可能干扰 AM 无线电接收。 这种干扰可能表现为噪音、失真或无线电信号的完全丢失。  

    如果您可以提供 Vin 范围和 Iout 范围、我可以尝试找到更多符合您需求的转换器。  

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    条件如下:

    V_IN 为6-16V、标称值为12V。

    在100%负载阶跃下、V_OUT 最大值为3.3V @ 2A。
    启动后 V_OUT 最大偏差为3%。

    环境温度为-40--+85 CEL。 度  

    我将重点放在效率上、但首先要考虑的是小尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐最新的 TPS62902-Q1、它将在一两周后在 TI.com 上发布。 目前、您可以参阅已发布的 TPS62903-Q1数据表。 两种器件的效率/频率性能相同。 但 TPS62902-Q1限制为2A。

    对于3.3V 输出、您可以看到图9-54以及在 PWM 运行时频率如何在 VIN 工作区域中完全超出 AM 频带。 而效率曲线图9-52是相当高的。 请告诉我此器件是否适合您。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS62130.pdfe2e.ti.com/.../LM61430AAS.pdf

    感谢您的信息。

    如果您能回答这个问题、我将不胜感激。  

    • 为什么 TPS62130A-Q1的效率低于 LM61430AAS-Q1但 TPS62130A-Q1的   工作 频率较低

    这只是出于我的好奇心。

     TPS62130A-Q1的负载倾卸情况如何?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的 LM61430-Q1 WEBENCH 设计报告中看到了1.176MHz Fsw 与在 TPS62130A-Q1上看到的1.337MHz Fsw。 此外、LM61430-Q1上的 HSFET 和 LSFET Rdson 值要低得多、这有助于提高效率、尤其是在电流较高时。

    如果要避开 AM 频带、我建议在两种器件上使用大于1.71MHz 的频率。 您可以在 TPS62130A-Q1上选择2.5MHz 选项、可能在 LM61430-Q1上选择2.2MHz。 此外、请考虑此处的 TPS62903-Q1。

    谢谢。

    阿莫德